我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22起动限制电流如何调整?

问题描述:
ATS22起动限制电流如何调整?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22起动限制电流为参数ILt,出厂设置值为In的350%,调节范围为:In的200至700%, 并且限定在ICL的350%。

In:电机额定电流 ;       ICL:软启动器额定电流

举例说明:

电机额定功率22KW,额定电流40A,额定电压380V;

软启动器型号:ATS22D62Q;

查样本可知,ICL=62A,限制值=62*350%=217A,217/40*100%=542%<700%

所以ILt最大可设置到542%。

如果ILt设置过低,电动机达不到启动力矩,就无法正常启动,最后会报启动时间过长故障

如果ILt设置过高,当电动机拖动的负载过重或者出现堵转时,就会出现持续的长期大电流,最后导致电机烧毁。

因此,根据现场工况,ILt需要设置为一个合适的值以保证负载能正常起动