我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起Modbus端口默认通讯格式是什么?与SoMove连接要注意什么?

问题描述:
ATS48软起Modbus端口默认通讯格式是什么?与SoMove连接要注意什么?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起Mobus端口默认通讯格式是8n1SoMove默认通讯格式是Even检验,可将ATS48软起通讯菜单(COP)中通讯格式(For)改成8E1,或将SoMove端口设置中的检验位改成无校验。