我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48起动限制电流如何调整?

问题描述:
ATS48C21Q软起动器限制电流ILt为什么无法设置到700%?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48起动限制电流为参数ILt,出厂设置值为In的400%,调节范围为:In的150至700%, 并且限定在ICL的500%。

In:电机额定电流 ;       ICL:软启动器额定电流

举例说明:

电机额定功率22KW,额定电流40A,额定电压380V;

软启动器型号:ATS48D62Q;

查样本可知,ICL=62A,限制值=62*500%=310A,310/40*100%=775%>700%

所以ILt最大可设置到700%。

如果ILt设置过低,电动机达不到启动力矩,就无法正常启动,最后会报启动时间过长故障;

如果ILt设置过高,当电动机拖动的负载过重或者出现堵转时,就会出现持续的长期大电流,最后导致上级断路器跳闸。

因此,根据现场工况,ILt需要设置为一个合适的值以保证负载能正常起动。