我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS01N***FT端子起动信号如何接线?
问题描述:
ATS01N1*FT控制电源怎么接线?

所属产品线:
ATS01软起动器

解决方法:

ATS01N1*FT控制电源可接AC110-220V或者AC/DC24V,具体参考下图:

1、当控制回路供电电压为交直流24V时接CL1/0和24V端子,端子起动接24V与CL1/0。

2、当控制回路供电电压为交流110~220V时接CL1/0和CL2端子,端子起动接CL2与CL1/0。