我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]选ATS01*软启需要选接线器吗?
问题描述:
选ATS01*软启需要选接线器吗?

所属产品线:
ATS01软起动器

解决方法:

选ATS01*软启不需要选接线器。

ATS01N1* 有两个输入端,见下图中的3,用于驱动控制电机的控制部分:

ATS01N2* 标配有1个连接器见下图中的9,用于:

2 个逻辑输入,用于 Run/Stop( 运行 / 停机 ) 命令

1 个逻辑输入,用于 BOOST( 提升 ) 功能

1 个逻辑输出用于指示起动结束

1 个继电器输出用于指示起动器电源故障或电机已在减速阶段末达到静止状态。