SoMove软件可以通过什么线缆与变频器和软起动器连接?
问题描述:
SoMove软件可以通过网线连接变频器和软起动器吗?所属产品线:
变频器与软起动器; SoMove解决方法:
目前可以使用SoMove软件调试的变频器和软起动器如下:
变频器:ATV930、ATV630、ATV340、ATV320、 ATV12、ATV31、ATV312、ATV32、ATV61、ATV71、ATV LIFT、ATV212 。
软启动器:ATS480、ATS48、ATS22
以上系列产品都支持Modbus串口通讯方式连接SoMove软件。如果电脑没有485的串口,则需要一根USB/RS485转换线缆,USB/RS485转换线缆的型号为:TCSMCNAM3M002P 或者 TSXCUSB485。

支持以太网通讯的变频器可以直接通过网线连接SoMove软件,包括ATV930、ATV630、ATV340*E这几个系列的变频器;其他系列的变频器或软起动器如果安装了以太网通讯卡,也可以通过以太网通讯卡使用网线与SoMove软件进行连接。
备注:
ATV310A、ATV310L、ATV610变频器没有相应的DTM文件,不能使用SoMove软件进行调试。
是否有帮助?