我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610如何设置端子控制正反转?
问题描述:
ATV610如何设置端子控制正反转

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

在出厂设置的情况下默认DI1与+24作为正转信号,然后通过如下路径进行反转分配“[完整设置] CSt---[输入/输出] IO-菜单---[反转分配] rrS---DI2",于是DI2与+24作为反转信号也已设置完成。