我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的面板如何设置为不自动锁定?
问题描述:
ATV630、ATV930变频器的面板如何设置为不自动锁定?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的面板VW3A1111默认在5min后自动锁定,需要同时按ESC和Home键解锁。

如果不需要面板锁定,可以在我的偏好-LCD设置里,将显示终端被锁定设置为否。具体步骤:【我的偏好】->【LCD设置】->【图形终端被锁定】设置为NO。

注:3为ESC键,6为Home键。