我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610的R1继电器设置为操作状态故障时,R1继电器是如何动作的?

问题描述:
ATV610的R1继电器设置为操作状态故障时,R1继电器是如何动作的

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610故障继电器R1的状态与R1有效条件的设置有关,具体对应关系如下表:

参数 设定值 变频器状态 R1A、R1C状态 R1B、R1C状态
4 完整设置 — 4.2 输入/输出 — R1配置 — R1有效条件 0 未通电 断开 闭合
通电无故障 断开 闭合
通电有故障 闭合 断开
1(出厂默认) 未通电 断开 闭合
通电无故障 闭合 断开
通电有故障 断开 闭合