我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器如何设置加减速时间?

问题描述:
ATV610变频器如何设置加减速时间?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍

功能描述:将加减速时间设置为30S。

设置步骤:

参数设置是否正确按照如下步骤检测:

DI1端子和24V接通,变频器运行。从 0 加速至[电机额定频率] FrS所需时间为30S。

DI1端子和24V断开,变频器减速停机。从 [电机额定频率] FrS 减速至 0 所需时间为30S。