我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610如何通过端子来复位故障?如何接线?

问题描述:
ATV610如何通过端子来复位故障?如何接线?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

控制起停的方式为端子、或者控制模式设置为I/O模式时,可以设置端子复位故障。

以ATV610设置端子DI2复位故障举例,

路径如下:完整设置----错误/警告处理----故障复位----故障复位分配----DI2。

DI2的接线方式分为以下两种情况:

当逻辑输入类型设置为源型时,具体如何接线?

当逻辑输入类型设置为漏型时,具体如何接线?