ATV610、ATV630、ATV340、ATV930变频器面板给定频率范围如何设置?
问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器面板给定频率范围如何设置?所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV610、630、340、930面板给定频率范围设置方法为:
简单启动---简单启动---低速频率(设置最小值)
简单启动---简单启动---高速频率(设置最大值)
例:如低速频率设置为5,高速频率设置为80;则面板给定频率的范围是5~80Hz和-5~-80Hz。
面板内部已经固定的上限-500Hz----500Hz是无法更改的,因此最大值无法超过500Hz。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。