我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610电机正反转控制如何设置实现?

问题描述:
ATV610电机正反转控制如何设置实现?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610电机正反转控制设置分为三种情况:端子控制,面板控制,通讯控制。

1.端子控制正反转,模拟量AI1给频率,设置如下:

完整设置---命令和参考值---参考频率通道1---AI1

完整设置---命令和参考值---控制模式---组合通道;

二线制控制:

完整设置---输入输出---2/3线控制---2线控制;

正转端子DI1是默认的,无需设置;

反转设置流程:完整设置---输入输出---反转分配---DI2(也可以设置为任何没有使用的DI端子)。

接通DI1和+24V即可正转;

接通DI2和+24V即可反转。

三线制控制:

完整设置---输入输出---2/3线控制---3线控制;

正转端子DI2是默认的,无需设置;

反转设置流程:完整设置---输入输出---反转分配---DI3(也可以设置为任何没有使用的DI端子)。

给DI2和+24V之间一个脉冲信号即可正转;

给DI3和+24V之间一个脉冲信号即可反转;

2.面板控制正反转,面板调频率设置如下:

完整设置---命令和参考值---参考频率通道1---远程终端;

完整设置---命令和参考值---控制模式---组合通道;

完整设置---命令和参考值---反向禁用---否;

按run键使变频器运行,此时变频器是0Hz,顺时针在圆形上滑动即可正转;

按run键使变频器运行,此时变频器是0Hz,逆时针在圆形上滑动即可反转。

3.Modbus通讯控制正反转,通讯调频率,设置如下:

完整设置---命令和参考值---参考频率通道1---Modbus;

完整设置---命令和参考值---控制模式---组合通道;

完整设置---命令和参考值---反向禁用---否;

给CMD(控制字)--8501发送000F即可正转;

给CMD(控制字)--8501发送080F即可反转;