ATV630控制部分如何接线?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0控制部分如何接线?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630 控制部分一般接线图如下:

ATV630变频器端子布局如图:

ATV630内置四种种宏:1.通用泵控制(默认出厂启用),2.泵水位控制,3.提升泵站控制,4.通用风扇控制。以下接线都是2线控制,数字量输入 (DI) 为正逻辑 ( 源型 ) 连接。
默认的通用泵控制,默认通过AI1和COM接收0-10v模拟量调速,DI1跟24V短接正转运行,R1是无故障输出。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?