ATV630、ATV930变频器报自整定失败TNF故障如何处理?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器报自整定失败TNF故障如何处理?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
可能原因:
1、没有在变频器中输入正确的电机参数;
2、变频器与电机功率相差过大;
3、变频器出线端有接触器,自整定时接触器没有吸合;
4、 电机星三角接法搞错,或电机接线不可靠,端子没拧紧。
解决措施:
1、核对电机铭牌参数并正确设置;
2、如果电机功率相差过大,不要做自整定;
3、检查输出接触器是否吸合;
4、检查接线和绕组接法。
以上内容同样适用于ATV340、御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?