ATV630、ATV930的哪些模拟量输入信号缺失了,可以设置保持速度功能?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0的哪些模拟量输入信号缺失了,可以设置保持速度功能?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器常见的模拟量输入信号类型有:4-20mA、0-20mA、0-10V,但只有当模拟量输入信号类型定义为4-20mA时,才能设置4-20mA信号缺失后保持速度,操作路径如下: [完整设置]-- [错误/警告处理]--- [4-20mA 损失]---保持速度。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?