我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630 R2A和R2C如何设置为运行信号?

问题描述:
ATV630 R2A和R2C如何设置为运行信号?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630 R2A和R2C设置为运行信号方法如下:

按OK键进入菜单找到"完整设置"进入,找到"输入输出"进入,用显示屏下方四个黑色按键的最右边一个按键切换到"继电器"菜单,找到"R2配置"进入,找到"R2分配"进入,将"R2分配"内参数改为“运行”。