ATV930报内部错误22,是什么故障?如何排查故障?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0报内部错误22,是什么故障?如何排查故障?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930报内部错误22,原因及解决措施如下:
可能原因:检测到了嵌入式以太网适配器错误。外部 24 Vdc 电源不稳定。
排查方法:
1.检查与以太网端口的连接,检查 24 Vdc 稳定性;
2.与当地的施耐德电气代表联系。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。