我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930控制回路如何接线?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0控制回路如何接线?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930控制部分一般控制图如下:

ATV930控制端子布局图如下:

ATV930内置四种宏:1.通用泵控制,2.起重提升,3.传送带,4.所有应用程序(默认启用)。以下接线都是2线控制,数字量输入 (DI) 为正逻辑 ( 源型 ) 连接。

默认的所有应用程序,默认通过AI1和COM接收0-10v模拟量调速,DI1跟24V短接正转运行,DI2跟24V短接反转,DI4和24V短接是故障复位。R1是无故障输出。AQ1输出电机频率(4-20mA),AQ2输出电机电流(4-20mA)。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。