我们今天能为您提供什么帮助?

TESYS U电机启动器通讯模块和标准底座LUB12/32可以配合使用吗?

问题描述:
TESYS U选择了通讯模块要控制启停应该选什么样的底座?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

我们TESYS U从2019年起6月起更新为新产品。

新产品LUB12/32标准底座可以配合通讯模块使用,通过通讯控制启停需要将通信模块上OA1 和 Com端子接到A1和A2端子上。

新产品LUB120/320高级底座也可以配合通讯模块使用,通过通讯控制启停需选择LU9BN11C/LU9BN11L预接线模块。LU9BN11C/LU9BN11L模块上没有A1,A2的接线端子,只有一个插头,这个插头插到通讯模块上就可以控制启停了。

LU9BN11,LU9BN11C对比示意图如下,左边是LU9BN11,右边是LU9BN11C: