我们今天能为您提供什么帮助?

TESYS U电动机启动器预接线端子LU9BN11,LU9BN11C,LU9BN11L什么功能,有什么区别?

问题描述:
选型LU9BN11,LU9BN11C,LU9BN11L应注意什么?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

预接线模块LU9BN11,LU9BN11C,LU9BN11L是用来启停控制器线圈,模块上的1NO+1NC触点指示主极的状态。

区别在于LU9BN11上有A1,A2端子,使用硬接线方式启停。LU9BN11C,LU9BN11L通过通过通讯控制启停。LU9BN11C支持的通讯模块:LUFC00(并行接口),LULC033(modbus),ASILUFC5(ASI通讯)。LU9BN11L支持的通讯模块:LULC07(Profibus-DP),LULC08(Canopen),LULC09(DeviceNet),LULC15(Advantys STB)。

LU9BN11C,LU9BN11L上没有A1,A2端子取代的是一个插头,插头插到相应通讯模块里面,从而用通讯控制启停。请看下面示意图:

选型注意事项:

LU9BN11,LU9BN11C,LU9BN11L是配合高级底座LUB120/320使用的,而且必须要选。如果需要通讯来控制启停,选LU9BN11C,LU9BN11L。如果使用A1,A2端子接线控制启停,选LU9BN11。