我们今天能为您提供什么帮助?

TeSysU系列马保哪些控制单元可以使用SOMOVE软件进行配置?

问题描述:
TeSysU系列马保哪些控制单元可以使用SOMOVE软件进行配置?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

TeSysU系列马保只有多功能控制单元LUCM****可以使用SOMOVE软件进行配置。

SOMOVE的DTM文件中产品型号中也只有LUCM****型号可以选择。其他的控制单元即便添加了modbus通讯模块也无法连接SOMOVE软件。

多功能控制单元型号如下: