我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器以N4结尾和N4F结尾的型号有什么区别?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器以N4结尾和N4F结尾的型号有什么区别?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630*N4、ATV930*N4变频器是壁挂式,ATV630*N4F、ATV930*N4F变频器是落地式。ATV630*N4F、ATV930*N4F在中国已退市。