问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用MODBUS TCP通讯时,对应的端口号是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器Modbus TCP通讯对应端口号是固定的502。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV630、ATV930变频器Modbus TCP通讯对应端口号是固定的502。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?