我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930大功率的变频器使用外部电源给风机供电时,接线应注意什么?

问题描述:
ATV御程系列大功率的变频器使用外部电源给风机供电时,接线应注意什么?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930大功率变频器(220KW--315KW,380---480VAC)内部的风机需使用外部电源供电时,应将外部电源接到变频器的接线端子R0\T0\S0上,然后再将由端子R0\T0\S0引出的电缆由端子X4该接到端子X1上,把原来接到端子X1的电缆接到端子X4上。如下图所示

备注;变频器仅通过直流母线供电,则必须使用外部电源给风扇单独供电;如果变频器通过3相交流电源供电则不需要。