我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么安装SoMove软件和变频器DTM文件时选择的都是“中文”,打开是英文?
问题描述:
为什么安装SoMove软件和变频器DTM文件时选择的都是“中文”,打开是英文?

所属产品线:
SoMove

解决方法:

这是因为安装的变频器DTM库文件版本不支持中文。

变频器DTM库文件版本是否支持中文,请到下载页面查看“Languages”里的说明。

例如:ATV900 DTM文件V3.1.0版本安装时会弹出如下的选择框:

但ATV900 DTM文件V3.1.0版本不支持中文,下载页面的介绍里“Languages”没有中文,见下图。