我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器如何设置端子控制正反转?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何设置端子控制正反转?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器端子控制有2种类型:

1、2线制控制:正转,反转为保持型信号

源型接线实例:

DI1 正转,DIx 反转

参数设置为:命令通道1=端子排,反转分配=DIx

2、3线制控制:正转 、反转、停止为脉冲信号

源型接线实例:

DI1 停止,DI2 正转,DIx 反转

参数设置为:2/3线控制=3线控制,命令通道1=端子排,反转分配=DIx

备注:DIx为对应变频器的逻辑输入端子号,比如DI3、DI4等任意一个没有功能占用的逻辑端子都可以。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。