我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930或ATV340可否用于多台永磁同步电机并联使用?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0或ATV340可否用于多台永磁同步电机并联使用?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

不可以,永磁同步电机的电机控制模式是基于矢量控制的,不适用于并联电机使用。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。