ATV340和ATV930系列的制动电阻器VW3A773*、VW3A774*和VW3A775*,哪些内置了温度检测装置?
问题描述:
ATV340和ATV930系列的制动电阻器VW3A773*、VW3A774*和VW3A775*,哪些内置了温度检测装置?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
VW3A7730~7732,VW3A7740和VW3A7741这几个型号没有内置温度检测装置。
VW3A7733~7738,VW3A7742~7748和VW3A7750~7757这几个型号内置了温度检测装置,可以测量制动电阻的温度,当温度过高,T1T2间的常闭触点断开。如下图所示:
是否有帮助?