我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器简单启动参数设置?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器简单启动参数设置?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

1、快速调试状态,需要用户输入电机铭牌相关的参数和一些基本驱动控制参数,使变频器可以驱动电机运转。

2、功能调试,指用户按照具体生产工艺的需要进行的设置操作。

ATV930变频器具体操作,可以参考以下链接查看:

1、ATV930变频器的端子分布及功能讲解

2、ATV930变频器电机参数设置和自整定讲解

3、ATV930变频器面板监视和更改语言操作讲解

4、ATV930变频器命令与给定通道的参数设置

5、ATV930变频器命令和给定通道切换设置

6、ATV930变频器监视参数查找和显示器显示参数选择讲解

7、ATV930变频器预设速度(多段速)设置

8、ATV930变频器PID功能参数设置

9、ATV930变频器Modbus通讯参数设置

10、ATV930变频器恢复出厂设置

11、ATV930变频器报电机缺相故障的解决

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。