ATV930闭环应用时,编码器坏了,临时改为开环应用,需要设置哪些参数?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0闭环应用时,编码器坏了,临时改为开环应用,需要设置哪些参数?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930从闭环应用改为开环应用时,分两种情况:
1、同步电机闭环应用
将控制方式由同步电机闭环控制改为同步电机开环应用,修改路径为:完整设置--电机控制类型----SYN_U VC(SYnU)。
2、异步电机闭环应用
将控制方式由闭环电流矢量控制改为开环电压矢量应用,修改路径为:完整设置--电机控制类型----SVCV(电压矢量控制)。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?