我们今天能为您提供什么帮助?

Accusine 4LS+采样电流互感器的变比是多少?

问题描述:
Accusine 4LS+采样电流互感器的变比是多少?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

建议CT规格,请见下表:

Extemal CT

Parallel CT

精度

至少Class 1.0

CT变比

一次侧电流 100~10,000A

二次侧电流1A/5A

1000/1A2000/1A

3000/1A4000/1A