问题描述:
Accusine 4LS+中,一个控制模块最多可以带多少个功率模块?一个功率模块所能带的最大容量是多少?所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器解决方法:
一个控制模块最多可以带8个功率模块,但是最大容量不能超过480A,也就是说可以带8个60A。但是90A的模块是不能同时带8个的,因为90A是后来单独开料的容量,程式当中还没有写入一个控制模块带8个90A的功率模块。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
一个控制模块最多可以带8个功率模块,但是最大容量不能超过480A,也就是说可以带8个60A。但是90A的模块是不能同时带8个的,因为90A是后来单独开料的容量,程式当中还没有写入一个控制模块带8个90A的功率模块。
是否有帮助?