FA414117
FA414117
我们今天能为您提供什么帮助?
Accusine PCS+所使用的CT结构是怎么样的?
问题描述:
Accusine PCS+所使用的CT结构是怎么样的?
所属产品线:
AccuSine PCS+ 有源电力滤波器
解决方法:
此互感器是由硅橡胶封闭密封而成的,其中二次绕组是铜制而成的。
首次发布日期:
2020/12/7
修订日期:
2024/6/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
AccuSine PCS+ 有源滤波器
探索更多
范围:
AccuSine PCS+ 有源滤波器