问题描述:
Com’X 200/210/510有哪些电源供电方式?所属产品线:
Com'X Box 物联网网关解决方法:
正常情况下电源由 100 至277 Vac 输入,当电源中断时可通过将 UPS 连接到 24 Vdc 输入来为 Com’X 200/210/510 提供备用电源。Com’X 200/210/510 电源将自动切换到 24 Vdc 输入。
电源的优先级顺序如下所示:
1 100 至 277 Vac (仅限 Com’X 200)
2 24 Vdc
3 PoE
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
正常情况下电源由 100 至277 Vac 输入,当电源中断时可通过将 UPS 连接到 24 Vdc 输入来为 Com’X 200/210/510 提供备用电源。Com’X 200/210/510 电源将自动切换到 24 Vdc 输入。
电源的优先级顺序如下所示:
1 100 至 277 Vac (仅限 Com’X 200)
2 24 Vdc
3 PoE
是否有帮助?