我们今天能为您提供什么帮助?

CCA634连接器端子号1、2、3和9之间的短接片是否需要拆除?

问题描述:
CCA634连接器端子号1、2、3和9之间的短接片是否需要拆除?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 60 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

短接片是否需要拆除取决于CCA634接线图。

当通过三相电流和计算剩余电流时,短接片不需要拆除

当外接1A或5A电流互感测量剩余电流时,可以根据所需接线拆卸或反接桥接片。(参见下图)