FA414143
FA414143
我们今天能为您提供什么帮助?
在对Sepam S40选型时如果不需要测量电流是否可以不选CCA630/CCA634?
问题描述:
在对Sepam S40选型时如果不需要测量电流是否可以不选CCA630/CCA634?
所属产品线:
Sepam 40系列
解决方法:
不能不选CCA630/CCA634,如果不选装置会报“扳手1”,导致装置不可用
首次发布日期:
2020/12/7
修订日期:
2020/12/7