问题描述:
Sepam 60/Sepam 80装置报电池低电量报警是什么原因?所属产品线:
Sepam 60 系列; Sepam 80 系列解决方法:
Sepam 60/Sepam 80系列装置内有备用电池。当电池电量低报警时,设备正常通电运行时无影响,设备关闭电源后,某些记录功能将失效。可以在装置正常工作时更换备用电池。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Sepam 60/Sepam 80系列装置内有备用电池。当电池电量低报警时,设备正常通电运行时无影响,设备关闭电源后,某些记录功能将失效。可以在装置正常工作时更换备用电池。
是否有帮助?