我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3U30 CT监视的判别逻辑是怎么样的?

问题描述:
Easergy P3U30 CT监视的判别逻辑是怎么样的?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

CT监视功能基于相电流判别,如果三相电流中的任一相低于Imin<setting,同时另外两相中的任一相电流超过Imax>setting,再经过设定延时后,电流互感器断线功能告警。