我们今天能为您提供什么帮助?

P3U30装置modbus协议,如何读电能?

问题描述:
P3U30装置modbus协议,如何读电能?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

P3U30 Modbus点表中正向有功电能寄存器地址为402026、402027、402028;正向无功电能寄存器地址为402029、402030、402031。以正向有功电能为例,正向有功电能=寄存器2026*10^0+寄存器2027*10^4+寄存器2028*10^8。正向无功电能及反向有功、无功电能方法相同。