我们今天能为您提供什么帮助?

P3的综保在电动机保护模式下电流保护功能的参数该如何计算?

问题描述:
P3的综保在电动机保护模式下电流保护功能的参数该如何计算?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

在电动机保护模式下,电流保护功能都是以电动机的额定电流IMOT为准,具体计算方式参考下面举例;

例:以互感器变比为750/5,电动机额定电流为525A,给出过流Ⅰ段整定值为7A,

那么过流Ⅰ段在装置上设置时其系数应为(7*750/5)/525=2;

如给出的过流Ⅰ段整定值为1050A,

那么过流Ⅰ段在装置上设置时其系数应为1050/525=2。