我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3系列综保是否支持ProfibusDP通讯?
问题描述:
Easergy P3系列综保是否支持ProfibusDP通讯?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

支持ProfibusDP通讯,但是P3本体必须选配带有RS232接口的,另外需要购买Profibus接口模块和连接电缆

对于Easergy MICOM P3标准型产品,本体必须选RS232的接口配上Profibus接口模块(REL52815)+Profibus电缆(REL52827);

对于Easergy MICOM P3高级型产品,本体必须选RS232的接口配上Profibus接口模块(REL52815)+Profibus电缆(REL52824)。