我们今天能为您提供什么帮助?

如果FDM121初始密码已被更改,哪些情况需要使用Ecoreach软件将密码恢复为出厂设置?

问题描述:
如果FDM121初始密码已被更改,哪些情况需要使用Ecoreach软件将密码恢复为出厂设置?

所属产品线:
FDM121

解决方法:

如果FDM121初始密码已被更改,有以下3种情况需要用Ecoreach软件将密码恢复为出厂设置

1,忘记密码。

2,IMU 中添加了新的模块:比如 FDM121 显示单元。

3,替换了 IMU 中无法操作的模块。