我们今天能为您提供什么帮助?

I/O模块LV434063如何根据Pt100的电阻值,来判断Pt100的状态是开路还是短路?

问题描述:
I/O模块LV434063如何根据Pt100的电阻值,来判断Pt100的状态是开路还是短路?

所属产品线:
I/O 智能应用模块

解决方法:

如果Pt100的电阻值大于195Ω,I/O模块就认为Pt100状态为开路;如果Pt100的电阻值小于10Ω,I/O模块就认为Pt100状态为短路。