我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
I/O模块LV434063上的测试/复位按钮,根据按下按钮的时间,测试/复位按钮有哪几种功能?
问题描述:
I/O模块LV434063上的测试/复位按钮,根据按下按钮的时间,测试/复位按钮有哪几种功能?

所属产品线:
I/O 智能应用模块

解决方法:

I/O模块LV434063上的测试/复位按钮,根据按下按钮的时间,测试/复位按钮有如下几种功能:按下0.25–1秒,在手动复位模式中复位报警;按下1–5秒,测试连接在IMU 中的ULP 模块;按下5-15秒,验证通过应用旋转开关选定的应用。