我们今天能为您提供什么帮助?

如何测试IFM通信连接?

问题描述:
如何测试IFM通信连接?

所属产品线:
IFM

解决方法:

根据安装图接好线之后,向通信模块提供24VDC电源,然后按住IFM测试按钮1~5秒,检查所有ULP模块是否有如下反应:

1、IFM 接口和 IO 模块上的 ULP 状态 LED 闪烁;

2、在 FDM121 显示器上, Compact NSX Micrologic 5/6 脱扣单元上,以及 Masterpact MT Micrologic P/H 控制单元上,以及在 Masterpact MTZ 断路器中的Micrologic X 控制单元上,屏幕闪烁 15 秒钟。

注意:Micrologic A/E 控制单元的屏幕在此检查中不会闪烁。