问题描述:
以太接口智能网关IFE(LV434011)的测试按钮,根据按下按钮的时间,测试按钮有哪几种功能?所属产品线:
IFE以太接口及网关解决方法:
以太接口智能网关IFE(LV434011)的测试按钮,根据按下按钮的时间,测试按钮功能如下:按下1至5秒,测试所有ULP模块之间的连接,用时为15秒;按下5至15秒,激活“隐藏的配置”模式。注意: 如果按下此按钮超过 15 秒,则不会激活隐藏的配置。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
以太接口智能网关IFE(LV434011)的测试按钮,根据按下按钮的时间,测试按钮功能如下:按下1至5秒,测试所有ULP模块之间的连接,用时为15秒;按下5至15秒,激活“隐藏的配置”模式。注意: 如果按下此按钮超过 15 秒,则不会激活隐藏的配置。
是否有帮助?