IFE以太网接口与IFE以太网接口智能网关在通讯时与断路器的距离有要求吗?
问题描述:
IFE以太网接口与IFE以太网接口智能网关在通讯时与断路器的距离有要求吗?所属产品线:
IFE以太接口及网关解决方法:
用于单个断路器的IFE以太网接口(LV434001)与MTZ断路器进行ULP连接最大距离不超过20m,如果是旧款IFE以太网接口(LV434010)此距离不超过5m;
用于多个断路器的IFE以太网接口智能网关(LV434002)与MTZ断路器进行ULP连接最大距离不超过20m,如果是旧款IFE以太网接口智能网关(LV434011)此距离不超过5m;
是否有帮助?