FA414242
FA414242
我们今天能为您提供什么帮助?
vigi C120 2P可以用于400VAC吗?
问题描述:
vigi C120 2P可以用于400VAC吗?
所属产品线:
Acti 9 Vigi C120
解决方法:
vigi C120 2P的额定电压是AC230/400V,可以用于400VAC。
首次发布日期:
2020/12/7
修订日期:
2020/12/7
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Acti 9 Vigi C120
探索更多
范围:
Acti 9 Vigi C120