我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Acti9 Powertag Link SI B的功耗是多少?如何为其选择直流电源的功率大小?
问题描述:
Acti9 Powertag Link SI B的功耗是多少?如何为其选择直流电源的功率大小?

所属产品线:
Acti 9 安装类产品

解决方法:

Acti9 Smartlink SI B设备有七个数字通道(24 Vdc)和一个模拟通道(4…20mA或0…10Vdc),

110mA + 7X110mA = 880mA,可以取1A或者1.5A的24V开关电源。